This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:加电期间 X2/GPIO18引脚上拉电流对外部晶振或谐振器的影响。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117847/tms320f280049-the-influence-of-x2-gpio18-pin-pullup-current-during-power-up-on-the-external-crystal-or-resonator

器件型号:TMS320F280049

各位专家、您好!  

在 F28004x 的勘误手册中、它说"在上电期间、X2/GPIO18上的上拉电流大约为1.8mA。" 由于没有针对这个问题的解决方法、客户想要知道 使用这个上拉电流对外部晶振电路或谐振器有什么影响? 该上拉电流的持续时间为1.8mA。 谢谢。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一方面、我 还想了解这个1.8mA 上拉电流的测量方法或条件、即这个1.8mA 的引脚的外部阻抗、如果外部条件改变、上拉电流也将是1.8mA?

    此致、  

    将会   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

      我需要联系设计团队以获得有关此问题的答案。 将尝试在下周获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    客户在该引脚上使用外部晶振或谐振器时不会出现任何问题、这是预期用途。  勘误表注意到、X2 XTAL 输出将在器件的复位阶段有效(直到由 POR 电路或任何外部电路释放 XRSn)。  这只会对使用 X2/GPIO18作为 GPIO18的 PCB 设计造成问题、因为它可能与任何外部数字逻辑争用。  由于此应用使用 X2作为 XTAL、所以一切都很好、当在软件中启用晶体时、晶体将开始振荡。  不会损坏晶体或造成其他不良影响。

    此外、1.8mA 是一个典型值、当引脚电压上升至 VDDIO (将其视为上拉电阻器)时、它将下降至0A。

    此致、

    Jason