各位专家、您好!
在 F28004x 的勘误手册中、它说"在上电期间、X2/GPIO18上的上拉电流大约为1.8mA。" 由于没有针对这个问题的解决方法、客户想要知道 使用这个上拉电流对外部晶振电路或谐振器有什么影响? 该上拉电流的持续时间为1.8mA。 谢谢。
此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
在 F28004x 的勘误手册中、它说"在上电期间、X2/GPIO18上的上拉电流大约为1.8mA。" 由于没有针对这个问题的解决方法、客户想要知道 使用这个上拉电流对外部晶振电路或谐振器有什么影响? 该上拉电流的持续时间为1.8mA。 谢谢。
此致、
将会
将、
客户在该引脚上使用外部晶振或谐振器时不会出现任何问题、这是预期用途。 勘误表注意到、X2 XTAL 输出将在器件的复位阶段有效(直到由 POR 电路或任何外部电路释放 XRSn)。 这只会对使用 X2/GPIO18作为 GPIO18的 PCB 设计造成问题、因为它可能与任何外部数字逻辑争用。 由于此应用使用 X2作为 XTAL、所以一切都很好、当在软件中启用晶体时、晶体将开始振荡。 不会损坏晶体或造成其他不良影响。
此外、1.8mA 是一个典型值、当引脚电压上升至 VDDIO (将其视为上拉电阻器)时、它将下降至0A。
此致、
Jason