This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ECAP 的差分时间模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116746/tms320f28335-differential-time-mode-for-ecap

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户已为 ECAP 设计了一个测试程序、该程序主要包含一个100kHz PWM 程序。 其思路是通过 DSP 自己的 ECAP1模块捕获 PWM 的上升沿来计算 PWM 周期、其中事件1极性上升沿、事件2极性 ECAP1上升沿被置位、事件2中断被启用、 在 中断程序中、 t1=CAP1、t2=CAP2、 t=CAP2-CAP1。

在测试 ECAP 的差分和绝对时间模式时:  

1) 1)在程序运行时使用 CCS 变量监视窗口、T=1500;

2) 2)将事件1计数器设置为差分模式时、请使用 CCS 变量观察窗口、t1=1499。

为什么差分时间模式下捕获的时间周期比绝对时间模式下计算的时间周期少一个?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我将把这个任务分配给我们的 ECAP 专家。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    您是否正在从 C2000Ware 运行任何示例、或者它是 您的定制应用程序? 您能否共享 eCAP 设置的代码片段?

    谢谢、此致、

    桑托什