请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户已为 ECAP 设计了一个测试程序、该程序主要包含一个100kHz PWM 程序。 其思路是通过 DSP 自己的 ECAP1模块捕获 PWM 的上升沿来计算 PWM 周期、其中事件1极性上升沿、事件2极性 ECAP1上升沿被置位、事件2中断被启用、 在 中断程序中、 t1=CAP1、t2=CAP2、 t=CAP2-CAP1。
在测试 ECAP 的差分和绝对时间模式时:
1) 1)在程序运行时使用 CCS 变量监视窗口、T=1500;
2) 2)将事件1计数器设置为差分模式时、请使用 CCS 变量观察窗口、t1=1499。
为什么差分时间模式下捕获的时间周期比绝对时间模式下计算的时间周期少一个?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃