This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:DCAEVT1触发条件

Guru**** 2137090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115996/tms320f280049c-dcaevt1-trigger-condition

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在 TIDA_01604的参考设计中、TZ1、TZ2、TZ3通过驱动故障信号进行触发、而 DCAEVT1信号通过 trip4触发器设置为高电平。

客户想知道触发 trip4的原因是什么? 过流保护信号? 哪种比较器输出?

在移除仿真器部件后、他们使用类似的控制卡进行测试、TZFLG。DCAEVT1始终处于高电平、但尚未通电、因此不应触发过流保护。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我将其发送给 TIDA_01604的设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃  

    您是指 XBAR_trip4吗? 这用于第一个电感器的电流监控。 ePWM XBAR 配置为使用 MUX00从 CMPSS1引入 CTrip H 或 L。 这似乎表明 CMPSS 1超出了上限/下限。如果 您已验证我将首先检查是否启用了其他多路复用器位置、并且如果将 DCAEVT1用作 TZ 事件、则其他事件不会使 DCAEVT1或 TZ 跳闸。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="92935" URL"~μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115996/tms320f280049c-dcaevt1-trigger-condition/4138368#4138368"]您是否引用了 XBAR_trip4?

    是的。  第一个电感器的电流监控是被称为 ac_cur_sense 还是 MOS 过流 IL1?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃  

    其 ADC 引脚 A2提供对 CMPSS1的访问。 该通道引出至连接到 TIDA 01604的 L100_CS 信号的引脚15上的 contorlCARD HSEC 接口。 这是 L1的电感器电流。在代码中、这是"IL1_sensed"变量。

    此致、
    Cody