大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
在 TIDA_01604的参考设计中、TZ1、TZ2、TZ3通过驱动故障信号进行触发、而 DCAEVT1信号通过 trip4触发器设置为高电平。
客户想知道触发 trip4的原因是什么? 过流保护信号? 哪种比较器输出?
在移除仿真器部件后、他们使用类似的控制卡进行测试、TZFLG。DCAEVT1始终处于高电平、但尚未通电、因此不应触发过流保护。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
在 TIDA_01604的参考设计中、TZ1、TZ2、TZ3通过驱动故障信号进行触发、而 DCAEVT1信号通过 trip4触发器设置为高电平。
客户想知道触发 trip4的原因是什么? 过流保护信号? 哪种比较器输出?
在移除仿真器部件后、他们使用类似的控制卡进行测试、TZFLG。DCAEVT1始终处于高电平、但尚未通电、因此不应触发过流保护。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
樱桃
您是指 XBAR_trip4吗? 这用于第一个电感器的电流监控。 ePWM XBAR 配置为使用 MUX00从 CMPSS1引入 CTrip H 或 L。 这似乎表明 CMPSS 1超出了上限/下限。如果 您已验证我将首先检查是否启用了其他多路复用器位置、并且如果将 DCAEVT1用作 TZ 事件、则其他事件不会使 DCAEVT1或 TZ 跳闸。
此致、
Cody
您好、Cody、
感谢您的支持。
[引用 userid="92935" URL"~μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115996/tms320f280049c-dcaevt1-trigger-condition/4138368#4138368"]您是否引用了 XBAR_trip4?是的。 第一个电感器的电流监控是被称为 ac_cur_sense 还是 MOS 过流 IL1?
谢谢、此致、
樱桃