请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好、查姆斯、
我的客户正在使用176引脚 F28377S、想要了解有关 PowerPAD 布局的更多信息、请就以下问题提出建议、
- 在数据表中、我们建议使用直径为0.2mm 的过孔、而应用报告 slma002h 建议使用直径为0.33mm 的过孔、哪种建议更好?
- 在 PowerPAD 的背面、建议采用哪种方法来获得更好的散热效果? 如果客户使用 PowerPAD 前面的裸铜、是否存在任何风险?
此致、
Luke