This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:CCS CAN#39;t 请参阅已安装的 DigitalPowerSDK

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108701/c2000ware-digitalpower-sdk-ccs-can-t-see-installed-digitalpowersdk

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE

我安装了 CCS 11。 我的磁盘上的路径为"C:\ti\ccs1110"

我还安装了 DigitalPowerDSK (以及 powerSUITE)。 我磁盘上的路径为"C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_00_00_00"。

我正在尝试按照设计指南导入 DigitalPowerSDK 中的项目并打开 powerSUITE 项目等。每次我都会得到直接或间接的指示、表示 CCS 无法看到安装的 SDK。 可能是因为它在我的计算机上的文件夹位置错误?

有人可以帮助我让 CCS "查看"安装的 DigitalPowerSDK 吗? 如何检查? 我可以将 CCS 指向该位置吗? 我是否需要将 SDK 重新安装到特殊位置(安装 SDK 时、我只需使用推荐的默认位置"C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_00_00_00"即可。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我注意到您有另一个论坛帖子、询问有关产品安装的类似问题。 CCS 应该能够在您将软件包安装到上面指定的目录后自动检测软件包。 请确认您可以在 CCS 内的 TI Resource Explorer 窗口中查看此软件包。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "CCS 应该能够在您将软件包安装到上面指定的目录后自动检测软件包。 请确认您可以在 CCS 内的 TI Resource Explorer 窗口中查看此软件包。"

    我了解 CCS "应该"能够"看到"封装。 因此、我使用 CCS 打开 TIREX。 要了解 CSS 是否可以看到 DigitalSDK、我需要了解哪些内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将注意到 CCS 已发现的软件包旁边有一个绿色复选标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我意识到我遇到了相同的问题、我发现如果我在发现的产品上点击"Refresh"、它就能够识别我安装的软件包。 您能不能尝试一下、看看它是否适合您。