Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 C2000WARE
我安装了 CCS 11。 我的磁盘上的路径为"C:\ti\ccs1110"
我还安装了 DigitalPowerDSK (以及 powerSUITE)。 我磁盘上的路径为"C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_00_00_00"。
我正在尝试按照设计指南导入 DigitalPowerSDK 中的项目并打开 powerSUITE 项目等。每次我都会得到直接或间接的指示、表示 CCS 无法看到安装的 SDK。 可能是因为它在我的计算机上的文件夹位置错误?
有人可以帮助我让 CCS "查看"安装的 DigitalPowerSDK 吗? 如何检查? 我可以将 CCS 指向该位置吗? 我是否需要将 SDK 重新安装到特殊位置(安装 SDK 时、我只需使用推荐的默认位置"C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_00_00_00"即可。
谢谢你。