This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:串行通信、中文字符乱码

Guru**** 2778165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115929/tms320f28027-serial-communication-chinese-characters-are-garbled

器件型号:TMS320F28027

尊敬的团队:

内部时钟、60MHz、波特率2400和 9600

客户根据上述设置执行 SCI 测试。

在之前的测试中、可以正常发送和接收中文和英文字符。

但是、由于 CCS 的最新版本是在6月升级的、在接收到2400和9600两个波特率的串行通信发送的消息后、发现接收到的中文字符将变乱、而英文字符可以正常显示。

未更换用于测试的硬件、并且程序未修改。

此问题是否与 CCS 版本相关?

此致

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    您知道以前使用的 CCS 版本吗? 如果您在较旧(有效)的 CCS 版本中测试代码、问题是否不再明显? 我只希望能够隔离与 CCS 版本的区别。

    此致、

    Marlyn