请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 尊敬的团队:
内部时钟、60MHz、波特率2400和 9600
客户根据上述设置执行 SCI 测试。
在之前的测试中、可以正常发送和接收中文和英文字符。
但是、由于 CCS 的最新版本是在6月升级的、在接收到2400和9600两个波特率的串行通信发送的消息后、发现接收到的中文字符将变乱、而英文字符可以正常显示。
未更换用于测试的硬件、并且程序未修改。
此问题是否与 CCS 版本相关?
此致
绿色