This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:CAN#39;t 从 DigitalPower SDK 导入工程

Guru**** 2535930 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1000, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108692/c2000ware-digitalpower-sdk-can-t-import-project-from-digitalpower-sdk

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:powerSUITETIDM-1000C2000WARE

您好!

我遵循 TIDM-1000的设计指南。 即安装 DigitalPower SDK。 我做到了。 它说、在 CCS 重新启动时、"CCS 将自动检测 powerSUITE "。  

(1)如何知道 CCS 是否实际检测到 powerSUITE? 我找不到任何解释我如何知道 CCS 是否实际检测到它的内容。  

然后、系统会提示打开 Resource Explorer 并导航到 TIDM-1000的相关工程。 在本例中,它位于 Software->C2000Ware_DigitalPower_SDK->Example Project->F2837x 下。 很棒的发现 但设计指南中说、点击"Run" 项目"。

(2)我在任何地方都看不到。 在哪里可以找到"Run 项目"?

然后我尝试单击"Import F28379D Project"。 我收到一条消息、称无法导入工程、因为需要在本地安装该软件包。 我假设"package"是 DigitalPower SDK。 但我已经这么做了! 因此、我假设我将 SDK 安装到了错误的位置、CCS 无法找到它。  

(3)应该安装 DigitalPower SDK 的文件夹路径是什么、以便 CCS 可以看到它?

好消息! 它询问"是否要立即安装"? 我单击"安装"。 它表示它将安装在后台。 可以使用"任务视图、可从工具栏访问"来查看该进度。  

(4)什么是任务视图? 什么工具栏?

我怀疑它实际上不是在安装后台、但我无法确定、因为我找不到此任务视图。  

请帮助!  

Kevin

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否能够通过 Resource Explorer (TIREX)导入项目? 您能否确认您尝试安装的 C2000Ware-DigitalPower-SDK 版本。

    正确的是、CCS 会在 ti 或 ti/C2000文件夹(例如 C:\ti\c2000)下查找要安装在本地驱动器中的软件包。 如果它安装在不同的目录中、CCS 将无法检测到该目录、除非您更新搜索目录以包含该本地目录。

    如果您单击位于与 Resource Explorer 标签同一行顶部的时钟图标、则应该能够在工具栏中查看下载状态。

    请注意、不再需要将 powerSUITE 作为本地产品进行安装。 该用户指南中的说明似乎不是最新的。 我将复制该设计的所有者、以确认所述步骤的准确性。

    您不应在导航到 TIREX 中的特定项目后单击"Run"、而应看到窗口左侧显示"Import"按钮。 这将在 CCS 中导入项目并启动 GUI 页面。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    我安装了 DigitalPowerSDK 4.00.00.00版。 它已安装到 c:\ti\c2000。 因此、我认为我安装了一个足够最新的 SDK 版本。 根据您对安装位置的注意、它似乎安装到了正确的位置。 但不管出于什么原因、CCS 似乎仍然无法"看到"DigitalSDK (因为 TIREX 无法导入任何内容)。  

    是否有方法可以确定 CCS 是否可以"查看"DigitalPowerSDK?

    否、我无法通过 Resource Explorer 导入工程。 这是我的主要问题。 它不断要求"安装软件包"、这似乎不起作用。 最后、我只需单击"Project->Import CCS Projects"即可手动导入工程。 我认为我选择了正确的项目。  

    您导航到 TIREX 中的特定项目时、您不应单击"Run"、而应看到窗口左侧显示"Import"按钮。 这将在 CCS 中导入项目并启动 GUI 页面。" <=是的、不是。 我确实看到了导入按钮、但当我单击它时、它希望"安装软件包"。  

    总之、我没有让 TIREX 导入任何内容、我无法确定 CCS 是否可以"查看"DigitalSDK。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    由于某种原因、您的 CCS 版本无法识别默认路径。 您能否仔细检查"产品目录路径"下列出的目录。 它位于 Windows -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 中。  

    此致、

    Ozino