Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1000, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 TIDM-1000、 C2000WARE、
您好!
我遵循 TIDM-1000的设计指南。 即安装 DigitalPower SDK。 我做到了。 它说、在 CCS 重新启动时、"CCS 将自动检测 powerSUITE "。
(1)如何知道 CCS 是否实际检测到 powerSUITE? 我找不到任何解释我如何知道 CCS 是否实际检测到它的内容。
然后、系统会提示打开 Resource Explorer 并导航到 TIDM-1000的相关工程。 在本例中,它位于 Software->C2000Ware_DigitalPower_SDK->Example Project->F2837x 下。 很棒的发现 但设计指南中说、点击"Run" 项目"。
(2)我在任何地方都看不到。 在哪里可以找到"Run 项目"?
然后我尝试单击"Import F28379D Project"。 我收到一条消息、称无法导入工程、因为需要在本地安装该软件包。 我假设"package"是 DigitalPower SDK。 但我已经这么做了! 因此、我假设我将 SDK 安装到了错误的位置、CCS 无法找到它。
(3)应该安装 DigitalPower SDK 的文件夹路径是什么、以便 CCS 可以看到它?
好消息! 它询问"是否要立即安装"? 我单击"安装"。 它表示它将安装在后台。 可以使用"任务视图、可从工具栏访问"来查看该进度。
(4)什么是任务视图? 什么工具栏?
我怀疑它实际上不是在安装后台、但我无法确定、因为我找不到此任务视图。
请帮助!
Kevin
Kevin