请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D尊敬的先生
在 TMS320F28388D 的数据表中、在"表8-1中。 C28x 内存映射"、是在针对 M0/1 RAM 的"访问保护"列中输入、但在 TRM 中输入"3.12.1.1专用 RAM (Dx RAM)"。 然后、有一些句子不对应。
哪一项是正确的?
请注意 TRM 的"表3-245。 MEM_CFG_REGS 寄存器"没有针对 M0 / 1 RAM 的保护位。
是否是数据表中表中的错误?
此致