This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D 的 M0 / 1 RAM 是否支持访问保护?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115484/does-m0-1-ram-of-tms320f28388d-support-access-protection

主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

尊敬的先生
在 TMS320F28388D 的数据表中、在"表8-1中。 C28x 内存映射"、是在针对 M0/1 RAM 的"访问保护"列中输入、但在 TRM 中输入"3.12.1.1专用 RAM (Dx RAM)"。 然后、有一些句子不对应。
哪一项是正确的?


请注意 TRM 的"表3-245。 MEM_CFG_REGS 寄存器"没有针对 M0 / 1 RAM 的保护位。

是否是数据表中表中的错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~ userid="243844" URL"/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1115484/DoS-M0-1-ram-of-tms320f28388d-support-access-access-access-protection"]请注意 TRM 的"表3-245。 MEM_CFG_REGS 寄存器"没有针对 M0 / 1 RAM 的保护位。

     DxACCPROT 寄存器存在已知问题、该寄存器缺少 M0/M1寄存器的保护位。 此问题已经修复、更新后的文档将于本月发布。  

    此致、

    Vivek Singh