This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何为 EtherCAT 设置 EEPROM 地址

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1109450/tms320f28388d-how-to-set-an-eeprom-address-for-ethercat

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我的程序在 TI EVK 套件中运行正常。 我的 TwinCAT 可以对其进行扫描、我可以将 ESI 文件编程到 EVK 套件上安装的 EEPROM 中。

但是、在我的私有板中、它并不能正常工作、在 TwinCAT 中说"Error writing E2PROM ..."。  

我们的 HW 家伙说,由于 EOL 问题,他不得不使用不同的 EEPROM (M24C32:ST 的32Kbit 串行 i2c EERM)。

它具有不同的 i2c 地址。 因此、我必须将其反映在我的代码中、但我不知道如何执行它。 可以帮帮我吗?

此致、

Casey