This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:FLT1和 FLT2引脚

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114999/tms320f280025-flt1-and-flt2-pins

器件型号:TMS320F280025

您好、香榭丽舍

在 F28002x 数据表第6.3.4章中、引脚 FLT1和 FLT2的说明如下:

但在第6.6章的表6-9中、描述与第6.3.4章中的描述不完全相同:

是否可以确认"通过4.7k Ω 或更大的电阻连接到 VSS "?

或者 FLT1引脚和 FLT2引脚必须保持未连接状态、是否正确?

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    这些引脚保留供 TI 内部使用、如第一个表所示。 数据表中的表6-9提供了多种处理这些未使用引脚的选项、这意味着您可以选择将其保持未连接状态、或者 在引脚和接地之间放置一个大电阻器。

    如果可以节省组件成本、我建议您只将引脚保持断开状态。 但是、如果您不希望这样做、则可以使用下拉电阻器选项。 任一选项都不会影响器件的运行。

    此致、
    Ibukun