请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 您好、香榭丽舍
在 F28002x 数据表第6.3.4章中、引脚 FLT1和 FLT2的说明如下:

但在第6.6章的表6-9中、描述与第6.3.4章中的描述不完全相同:

是否可以确认"通过4.7k Ω 或更大的电阻连接到 VSS "?
或者 FLT1引脚和 FLT2引脚必须保持未连接状态、是否正确?
谢谢!
此致、
Linda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
在 F28002x 数据表第6.3.4章中、引脚 FLT1和 FLT2的说明如下:

但在第6.6章的表6-9中、描述与第6.3.4章中的描述不完全相同:

是否可以确认"通过4.7k Ω 或更大的电阻连接到 VSS "?
或者 FLT1引脚和 FLT2引脚必须保持未连接状态、是否正确?
谢谢!
此致、
Linda