This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:SCI-C RX 中断不工作

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1103356/tms320f28055-sci-c-rx-interrupt-not-working

器件型号:TMS320F28055

您好!

我根据 SCI-A 导入 UART 中断回送示例。 它工作正常。 我将转换为 SCI-C。当接收到数据时、不会在中断 矢量处到达数据。  

I 为   SCI-C 设置中断组:

PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5=1;
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6= 1;

我的代码如下所示。请帮我。

此致-

Sudip


#include "DSP28x_Project.h"//器件头文件和示例 include 文件

#define CPU_FREQ 60E6
#define LSPCLK_FREQ (CPU_FREQ/4)
#define SCI_FREQ 100E3
#define SCI_PRD ((LSPCLK_FREQ/(SCI_FREQ*8))-1)

//此文件中找到的函数的原型语句。
中断 void scicTxFifoIsr (void);
中断 void scicRxFifoIsr (void);

//全局变量
uint16 sdataA[2];//为 SCI-A 发送数据
uint16 rdataA[2];//针对 SCI-A 接收到的数据
uint16 RDATA_pointA;//用于检查接收到的数据

void main (void)

uint16 i;


InitSysCtrl();

EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO39 = 0;//启用 GPIO39的上拉电阻器(SCIRXDC)
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO42 = 0;//启用 GPIO42的上拉(SCITXDC)
GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO39 = 3;//异步输入 GPIO39 (SCIRXDC)
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39 = 2;//为 SCIRXDC 配置 GPIO39
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO42 = 2;//为 SCITXDC 配置 GPIO42
EDIS;

Dint;
InitPieCtrl();
InitPieVectTable();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;


EALLOW;//这是写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
PieVectTable.SCIRXINTC =&scicRxFifoIsr;
PieVectTable.SCITXINTC =&scicTxFifoIsr;
EDIS;//这是禁止写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的


ScicRegs.SCICTL1.ALL = 0x0023;//从复位中撤回 SCI

ScicRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA=1;
ScicRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA=1;

ScicRegs.SCICCR.ALL = 0x0007;
ScicRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA =0;// 1;//启用回路

ScicRegs.SCILBAUD=0x00C2;

ScicRegs.SCIFFRX.ALL = 0x0022;
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1;
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA=1;

ScicRegs.SCIFFCT.ALL = 0x00;

ScicRegs.SCIFFTX.ALL = 0xC022;
ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
对于(i = 0;i<2;i++)

sdataA[i]= i;

RDATA_pointA = sdataA[0];

//
//启用此示例所需的中断
//
PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE= 1;//启用 PIE 块
// PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1= 1;// PIE 组9,INT1
// PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx2= 1;// PIE 组9,int2

PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5=1;
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6= 1;

IER = 0x100;//启用 CPU INT
EINT;

//
//步骤6. 空闲循环。 只需坐下来循环(可选):
//
for (;;)


空错误(空)

asm (" ESTOP0");//测试失败!! 停下来!
适用于(;);

中断空 scicTxFifoIsr (空)

uint16 i;
for (i=0;i < 2;i++)

ScicRegs.SCITXBUF = sdataA[i];//发送数据

for (i= 0;i < 2;i++)//递增发送下一个周期的数据

sdataA[i]=(sdataA[i]+1)和0x00FF;

ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;//清除 SCI 中断标志
PieCtrlRegs.PIEACK.ALL |= 0x100;//发出 PIE ACK

中断空 scicRxFifoIsr (空)

uint16 i;
对于(I = 0;I < 2;I++)

rdataA[i]= ScicRegs.SCIRXBUF.all;//读取数据

for (i = 0;i < 2;i++)//检查接收到的数据

if (rdataA[i]!=((RDATA_pointA+I)& 0x00FF) error ();

RDATA_pointA =(RDATA_pointA+1)和0x00FF;

ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1;//清除溢出标志
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;//清除中断标志

PieCtrlRegs.PIEACK.ALL |= 0x100;//发出 PIE ACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    代码看起来不错。  

    [~ userid="452796" URL"μ C/support/microrims/c2000-microset-group/c2000-f/C2000-microset-forum/1103356/tms320f28055-sci-c-rx-interrupt-not working"下的数据在收到数据时、不会在中断 矢量处到达。  [/报价]

    您是否说 SCIRXBUF 中有数据、但中断永远不会发生? 是否发生 TX 中断?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的响应。是的、您答对了。当我发送数据时、它不是 TX 中断向量。当我通过 FTDI 从 PC 终端接收数据时、 指针不会到达 RX 中断函数/向量。但如果没有中断或仅轮询方法、回显字符就可以正常工作。

    供参考、SCI-B 在单次触发模式下处理中断的过程相同。只是我更改了 PIE 矢量位。

    仅 SCI-C 问题。

    此致-

    Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudip、

    感谢您的澄清。  

    [~ userid="452796" URL"μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1103356/tms320f28055-sci-c-rx-interrupt-not working/4089050#4089050"]

    供参考、SCI-B 在单次触发模式下处理中断的过程相同。只是我更改了 PIE 矢量位。

    仅 SCI-C 问题。

    [/报价]

    明天我将在硬件上测试此问题、以查看是否可以重复同样的问题。 我会尽快回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    今天我无法获得合适的硬件、但明天我将再次尝试、看看我是否可以控制 F2805x 器件。 我会随时向您提供最新信息。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 Marlyn、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudip、

    我目前无法去办公室。 希望在下周之前、我将能够购买合适的硬件。 我对我们一方迟迟未能确认这一问题表示歉意。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、  

    感谢您的耐心等待。 我仍在努力复制此问题、并将随时向您发布。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    好的。

    尽快获得解决方案很好。我们仍然 在解决 这个问题的同一个位置。

    此致、

    Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Sudip、我将优先考虑这一点。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    以下行需要按以下方式更改:

    // Within main.c
    IER = 0x100; // Enable CPU INT   -> IER = 0x80;
    
    // In the TX ISR
    PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x100; // Issue PIE ACK  -> PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x80;
    
    // In the RX ISR
    PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x100; // Issue PIE ack  -> PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x80;
    
    

    在 PIE 中、SCI-C RX 和 TX 中断位于组8中、因此您需要更改代码中的这些位置以正确设置 IER 和 ACK。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    非常感谢您的回答。

    我按 您的要求进行了尝试。 但仍然是同一个问题。 当我发送时、它不会到达中断矢量来发送数据。

    我有请求。 与 CCS 下的 SCIA 示例类似,您能否为我们提供 SCIC 的完整示例代码?。仅用于 TX/RX 演示。 这对我们这个 SCIC 中断问题的人来说非常好。

    仅供参考、我们导入 SCIA 示例构建并运行、没有问题。

    此致-

    Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudip、

    是的、我要连接适用于我的 SCI-C 的配置。 请进行测试。

    //
    // Included Files
    //
    #include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File
    
    #define CPU_FREQ    60E6
    #define LSPCLK_FREQ (CPU_FREQ/4)
    #define SCI_FREQ    100E3
    #define SCI_PRD     ((LSPCLK_FREQ/(SCI_FREQ*8))-1)
    
    // Prototype statements for functions found within this file.
    interrupt void scicTxFifoIsr(void);
    interrupt void scicRxFifoIsr(void);
    void scic_fifo_init(void);
    void error(void);
    
    // Global variables
    Uint16 sdataA[2];    // Send data for SCI-C
    Uint16 rdataA[2];    // Received data for SCI-C
    Uint16 rdata_pointA; // Used for checking the received data
    Uint16 enteredRXISR;
    Uint16 enteredTXISR;
    
    void main(void)
    {
        Uint16 i;
    
        //
        // Step 1. Initialize System Control:
        // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
        // This example function is found in the F2805x_SysCtrl.c file.
        //
        InitSysCtrl();
    
        //
        // Step 2. Initialize GPIO:
        // This example function is found in the F2805x_Gpio.c file and
        // illustrates how to set the GPIO to it's default state.
        // InitGpio();
        // Setup only the GP I/O only for SCI-A and SCI-B functionality
        // This function is found in F2805x_Sci.c
        //
        InitSciGpio();
    
        //
        // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
        // Disable CPU interrupts
        //
        DINT;
    
        //
        // Initialize PIE control registers to their default state.
        // The default state is all PIE interrupts disabled and flags
        // are cleared.
        // This function is found in the F2805x_PieCtrl.c file.
        //
        InitPieCtrl();
    
        //
        // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
        //
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        // This will populate the entire table, even if the interrupt
        // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
        // The shell ISR routines are found in F2805x_DefaultIsr.c.
        // This function is found in F2805x_PieVect.c.
        //
        InitPieVectTable();
    
        //
        // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
        // ISR functions found within this file.
        //
        EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected registers
        PieVectTable.SCIRXINTC = &scicRxFifoIsr;
        PieVectTable.SCITXINTC = &scicTxFifoIsr;
        EDIS;   // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
    
        //
        // Step 4. Initialize all the Device Peripherals:
        //
        scic_fifo_init();  // Init SCI-C
    
        //
        // Step 5. User specific code, enable interrupts:
        //
    
        //
        // Init send data.  After each transmission this data
        // will be updated for the next transmission
        //
        for(i = 0; i<2; i++)
        {
            sdataA[i] = i;
            rdataA[i] = 0;
        }
    
        rdata_pointA = sdataA[0];
        enteredRXISR = 0;
        enteredTXISR = 0;
    
        //
        // Enable interrupts required for this example
        //
        PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;   // Enable the PIE block
        //PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1= 1;     // PIE Group 9, INT1
        //PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx2= 1;     // PIE Group 9, INT2
    
        PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5=1;   //SCI-C
        PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6= 1;  //SCI-C
    
        IER = 0x80; // Enable CPU INT
        EINT;
    
        //
        // Step 6. IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
        //
        for(;;);
    }
    
    void error(void)
    {
        asm("     ESTOP0");                 // Test failed!! Stop!
        for (;;);
    }
    
    interrupt void scicTxFifoIsr(void)
    {
        enteredTXISR = enteredTXISR +1;
        Uint16 i;
        for(i= 0; i < 2; i++)
        {
           ScicRegs.SCITXBUF = sdataA[i];     // Send data
        }
    
        for(i= 0; i < 2; i++)                 //Increment send data for next cycle
        {
           sdataA[i] = (sdataA[i]+1) & 0x00FF;
        }
    
        ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;  // Clear SCI Interrupt flag
        PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x80;      // Issue PIE ACK
    }
    
    interrupt void scicRxFifoIsr(void)
    {
        enteredRXISR = enteredRXISR + 1;
        Uint16 i;
        for(i = 0; i < 2; i++)
        {
           rdataA[i] = ScicRegs.SCIRXBUF.all;        // Read data
        }
        for(i = 0; i < 2; i++)                     // Check received data
        {
           if(rdataA[i] != ((rdata_pointA+i) & 0x00FF)) error();
        }
        rdata_pointA = (rdata_pointA+1) & 0x00FF;
    
        ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1;   // Clear Overflow flag
        ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;   // Clear Interrupt flag
    
        PieCtrlRegs.PIEACK.all |= 0x80;       // Issue PIE ack
    }
    
    void scic_fifo_init()
    {
        ScicRegs.SCICCR.all = 0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback
                                       // No parity,8 char bits,
                                       // async mode, idle-line protocol
        ScicRegs.SCICTL1.all = 0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                       // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
        ScicRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 1;
        ScicRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA = 1;
        SciaRegs.SCIHBAUD = SCI_PRD;
        ScicRegs.SCILBAUD = SCI_PRD;
        ScicRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA = 1; // Enable loop back
        ScicRegs.SCIFFTX.all = 0xC022;
        ScicRegs.SCIFFRX.all = 0x0022;
        ScicRegs.SCIFFCT.all = 0x00;
    
        ScicRegs.SCICTL1.all = 0x0023;     // Relinquish SCI from Reset
        ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
        ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1;
    }
    
    //
    // End of file.
    //
    

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    是的、最后、它按预期工作。

    您的完整代码帮助我找到了问题(启用适当的中断组)。

    非常感谢您的帮助和支持。

    我有一个建议。如果 您的完整代码保存在串行端口示例下(在 Resource Explorer 中)、那将会很好。

    此致-

    Sudip