Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我正在努力将原始数据从 C2000发送到 CC3220SF。 当我们根据 PWM 触发的采样频率为 C2000的 ADC 提供正弦波输入(0-2V)时,我们能够成功地将原始数据发送到 cc3220sf,同时对 ADC 数据(64个样本/周期)执行64Point FFT。 当我们尝试 在 ADC 输入端生成谐波(将电源电路中的电弧视为包含谐波的信号)信号并将协调的原始数据发送到 SPI 时、会出现奇怪的情况。 SPI 开始以0xFFFF (从 C2000到 cc3220sf)的形式发送所有数据、并且即使在接收到预期的大小(例如、 cc3220sf 处的 RX 计数为256、但即使在该值之后、它也将连续接收0xFFFF。
问题可能出在哪,是硬件还是其它问题?
谢谢你。
此致、
Kuldeep