This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:替代的 C2000二进制兼容性 TMS320F28375S?

Guru**** 2924340 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114245/tms320f28377s-alternate-c2000-binary-compatibility-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S

我们的团队 希望从当前使用的产品中获取 C2000系列中的替代微控制器。

 TMS320F28377S 和 TMS320F28375S 之间的主要区别在于75S 是12位 ADC、而77S 是16位 ADC。  我们在当前实施方案中仅对 ADC 使用12位精度、因此这不是问题。

我的问题是 、为 TMS320F28377S 编译的代码是否 可以在 TMS320F28375S 中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该二进制文件将适用于 TMS320F28375S。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。