Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, TMS320F28377S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S、
我们的团队 希望从当前使用的产品中获取 C2000系列中的替代微控制器。
TMS320F28377S 和 TMS320F28375S 之间的主要区别在于75S 是12位 ADC、而77S 是16位 ADC。 我们在当前实施方案中仅对 ADC 使用12位精度、因此这不是问题。
我的问题是 、为 TMS320F28377S 编译的代码是否 可以在 TMS320F28375S 中工作?