This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:有关 SCI 初始化时间的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111703/tms320f28031-question-about-the-initialization-time-of-sci

器件型号:TMS320F28031
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的团队:

我的客户使用 同一台计算机的 Uniflash 将同一程序刻录到同一型号的两个芯片中(PCB 也是相同的)、 他用示波器检查芯片 TX 引脚的状态、发现其中一个在加电200ms 后被拉低、而另一个需要300ms 被拉低。

这是否意味着一个芯片的 SCI 模块初始化需要200ms、而另一个芯片需要300ms?

如果是、为什么同一个芯片和程序具有不同的模块初始化时间?

200ms 芯片为 :tms320f28031 g4a 3aasfhw

300ms 芯片为 :tms320f28031 g4a 78a7

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    它可能与内部振荡器有关。  我将要求我们的 E2E 团队将其分配给时钟专家。

    如何配置引导模式引脚?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

    我客户的引导模式引脚配置为从闪存引导。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    闪存中是否编程了应用程序?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

    我不清楚什么是"在闪存中编程的应用程序"? 这是否意味着"除 SCI 之外的其他应用程序"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    让我的问题更加清晰:客户编程到闪存中的应用程序是否进行了 SCI 初始化-正确?   

    您是否在 SCI 初始化之前查看过代码?  在执行时间方面是否有任何可能不同的东西?  PLL 初始化等?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

    现在、客户总共使用4块 PCB 进行测试、软件使用例程:

    根据问题中的方法、4个电路板有3种 SCI 初始化时间:200ms、310M、366ms;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    时间是否一致或是否不同?  例如:电路板1花费200ms。  它是否总是花费200ms、或者这在每次上电复位之间是否会有所不同?   

    如果客户监控 XRSn 引脚、是否有任何活动?  我想看看在某些情况下看门狗是否会重置器件、而在其他情况下则不会重置。   

    数据手册中有一个规格、说明引导引脚必须处于引导状态多长时间才能被 ROM 读取。  是否符合此规格?

    这可以在 TI 电路板上复制吗?还是仅在客户电路板上发生?

    此致

    Lori