This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户使用 同一台计算机的 Uniflash 将同一程序刻录到同一型号的两个芯片中(PCB 也是相同的)、 他用示波器检查芯片 TX 引脚的状态、发现其中一个在加电200ms 后被拉低、而另一个需要300ms 被拉低。
这是否意味着一个芯片的 SCI 模块初始化需要200ms、而另一个芯片需要300ms?
如果是、为什么同一个芯片和程序具有不同的模块初始化时间?
200ms 芯片为 :tms320f28031 g4a 3aasfhw
300ms 芯片为 :tms320f28031 g4a 78a7
此致、
绿色
绿色、
时间是否一致或是否不同? 例如:电路板1花费200ms。 它是否总是花费200ms、或者这在每次上电复位之间是否会有所不同?
如果客户监控 XRSn 引脚、是否有任何活动? 我想看看在某些情况下看门狗是否会重置器件、而在其他情况下则不会重置。
数据手册中有一个规格、说明引导引脚必须处于引导状态多长时间才能被 ROM 读取。 是否符合此规格?
这可以在 TI 电路板上复制吗?还是仅在客户电路板上发生?
此致
Lori