This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:RevB EPI0配置

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123036/f28m35h52c-revb-epi0-configuration

器件型号:F28M35H52C

大家好、

美好的一天! 您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?  

F28M35H52C1修订版 B EPI0S34 ~ EPI0S41:  

当表19-7介绍 EPI HB16 (MODE-ADNOMUX)时、A11对应于 EPI0S36、但表4-1和表4-2均没有可设置为 EPI0S36功能的 GPIO。 要使用 HB16 (MODE-ADNOMUX)、如何设置与 EPI0S36对应的 GPIO 引脚?

2.如何配置 C28来写入 EPI 扩展外部 RAM?当前、我的 C28只能读取 EPI 扩展外部 RAM。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="470463" URL"~/support/microriers/c2000-microriers-group/c2000/f/c2000-microriers-forum/1123036/f28m35h52c-RevB-epi0-configuration"

    F28M35H52C1修订版 B EPI0S34 ~ EPI0S41:  

    当表19-7介绍 EPI HB16 (MODE-ADNOMUX)时、A11对应于 EPI0S36、但表4-1和表4-2均没有可设置为 EPI0S36功能的 GPIO。 要使用 HB16 (MODE-ADNOMUX)、如何设置与 EPI0S36对应的 GPIO 引脚?

    [/报价]

    www.ti.com/lit/SPRUH22第1207页的列出 了 EPI027作为 A11的选项。 可以使用它吗?

    [~引脚 userid="470463" URL"μ C/support/microriers/c2000-microriers-group/c2000/f/c2000-microriers-forum/1123036/f28m35h52c-RevB-epi0-configuration"。 如何将 C28配置为写入 EPI 扩展外部 RAM?[/quot]

    请提供两个器件之间连接的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="470463" URL"μ C/support/microriers/c2000-microriers-group/c2000/f/c2000-microriers-forum/1123036/f28m35h52c-RevB-epi0-configuration"。 如何将 C28配置为写入 EPI 扩展外部 RAM?当前、我的 C28只能读取 EPI 扩展外部 RAM。[/QUERP]

    这是否与 此帖子重复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、  

    非常感谢您的回答。 我需要与我们的客户确认这是否是重复的帖子、并返回给您。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最初的帖子 :https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/280353/f28m35h52c-c28-epi0-ram 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、  

    感谢您的分享。 我会记录这一点。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否听到客户的任何声音?