This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:VCU0 CRC 得出的 CRC32结果与在线 CRC32计算器的结果不同

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126027/tms320f280049-crc32-result-by-vcu0-crc-is-different-from-that-by-online-crc32-calculators

器件型号:TMS320F280049

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

请您帮助澄清一下吗?

我们使用下面的输入。


静态常量 uint16 testInput[CRC_TEST_PACKET_LEN]={
0x4001、0x8002、0xC003、0x0004、0x4005、 0x8006、0xC007、0x0008
};

MAIN ()

(笑声)

//计算 CRC-32示例
crc32ResultVcu = getCRC32_VCU (0xFFFFFFFF、(uint16*) testInput、
(crc_parity) crc_parity 偶校验、crc_test_packet_bytes);

(笑声)


结果为0xA0626DD6、如下所示。

在线计算器

https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc

结果 为0x9B37AF70。

我们尝试了不同的在线工具、它们是相同的、但结果与我们的 VCU0 CRC 不同。

请您帮助澄清一下吗?

我们使用的代码包含在这里-使用 TI LED 闪烁示例和此 CRC32计算。

//
// Included Files
//
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "vcu0_crc.h"


//! Test Packet Length in number of words
#define CRC_TEST_PACKET_LEN     8
//! Test Packet Length in number of BYTES
#define CRC_TEST_PACKET_BYTES   (CRC_TEST_PACKET_LEN << 1)


static const uint16 testInput[CRC_TEST_PACKET_LEN] = {
    0x4001, 0x8002, 0xC003, 0x0004, 0x4005, 0x8006, 0xC007, 0x0008
};

volatile uint32_t crc32ResultVcu;



//
// Main
//
void main(void)
{


    //
    // Initialize device clock and peripherals
    //
    Device_init();

    //
    // Initialize GPIO and configure the GPIO pin as a push-pull output
    //
    Device_initGPIO();
    GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_DIR_MODE_OUT);

    //
    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    //
    Interrupt_initModule();

    //
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    //
    Interrupt_initVectorTable();

    //
    // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
    //
    EINT;
    ERTM;

    // Calculate CRC-32 example
    crc32ResultVcu   = getCRC32_vcu(0xFFFFFFFF, (uint16*)testInput,
            (CRC_parity_e)CRC_parity_even, CRC_TEST_PACKET_BYTES);


    //
    // Loop Forever
    //
    for(;;)
    {
        //
        // Turn on LED
        //
        GPIO_writePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 0);

        //
        // Delay for a bit.
        //
        DEVICE_DELAY_US(500000);

        //
        // Turn off LED
        //
        GPIO_writePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 1);

        //
        // Delay for a bit.
        //
        DEVICE_DELAY_US(500000);
    }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、我将检查这个问题、并在第16位之前告知您。 15日星期一是我们的假期。  

    谢谢 Aravindhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arav:

    我们找到了根本原因。

    1)我们应该使用网站(https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc)中的 CRC-32-MPEG2、这与我们在 VCU0 CRC32上的 getCRC32_VCU ()相同。

    2) 2) CCS 上的输入是小端字节序。

    这是正确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    谢谢。我们可以关闭这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arav:

    无论如何都谢谢。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎