尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
请您帮助澄清一下吗?
我们使用下面的输入。
静态常量 uint16 testInput[CRC_TEST_PACKET_LEN]={
0x4001、0x8002、0xC003、0x0004、0x4005、 0x8006、0xC007、0x0008
};
MAIN ()
{
(笑声)
//计算 CRC-32示例
crc32ResultVcu = getCRC32_VCU (0xFFFFFFFF、(uint16*) testInput、
(crc_parity) crc_parity 偶校验、crc_test_packet_bytes);
(笑声)
}
结果为0xA0626DD6、如下所示。

在线计算器
https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc
结果 为0x9B37AF70。

我们尝试了不同的在线工具、它们是相同的、但结果与我们的 VCU0 CRC 不同。
请您帮助澄清一下吗?
我们使用的代码包含在这里-使用 TI LED 闪烁示例和此 CRC32计算。
//
// Included Files
//
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "vcu0_crc.h"
//! Test Packet Length in number of words
#define CRC_TEST_PACKET_LEN 8
//! Test Packet Length in number of BYTES
#define CRC_TEST_PACKET_BYTES (CRC_TEST_PACKET_LEN << 1)
static const uint16 testInput[CRC_TEST_PACKET_LEN] = {
0x4001, 0x8002, 0xC003, 0x0004, 0x4005, 0x8006, 0xC007, 0x0008
};
volatile uint32_t crc32ResultVcu;
//
// Main
//
void main(void)
{
//
// Initialize device clock and peripherals
//
Device_init();
//
// Initialize GPIO and configure the GPIO pin as a push-pull output
//
Device_initGPIO();
GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, GPIO_DIR_MODE_OUT);
//
// Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
//
Interrupt_initModule();
//
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
//
Interrupt_initVectorTable();
//
// Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
//
EINT;
ERTM;
// Calculate CRC-32 example
crc32ResultVcu = getCRC32_vcu(0xFFFFFFFF, (uint16*)testInput,
(CRC_parity_e)CRC_parity_even, CRC_TEST_PACKET_BYTES);
//
// Loop Forever
//
for(;;)
{
//
// Turn on LED
//
GPIO_writePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 0);
//
// Delay for a bit.
//
DEVICE_DELAY_US(500000);
//
// Turn off LED
//
GPIO_writePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1, 1);
//
// Delay for a bit.
//
DEVICE_DELAY_US(500000);
}
}