请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 您好 Champ、
我对 CAN 总线关闭有以下问题:
如果可以退出总线关闭状态、总线关闭标志 BO 将自动清零?
1.如果 ABO 为0,退出总线的软件过程是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Champ、
我对 CAN 总线关闭有以下问题:
如果可以退出总线关闭状态、总线关闭标志 BO 将自动清零?
1.如果 ABO 为0,退出总线的软件过程是什么?
与 CANES.BO 相比、总线断开状态的更可靠指示器是 CANMC.CCR 位。 这是因为、在 CANES 寄存器中、被置位的第一个位将冻结其他位、直到第一个位被清零。 CANMC.CCR 位将在总线关闭时被置位。
[~ userid="91569" URL"/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1129377/tms320f28035-ca-bus-off-question"]1.如果 ABO 为0,退出总线的软件过程是什么?必须清除 CCR 位。