This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CAN 总线问题解答

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129377/tms320f28035-can-bus-off-question

器件型号:TMS320F28035

您好 Champ、

我对 CAN 总线关闭有以下问题:

如果可以退出总线关闭状态、总线关闭标志 BO 将自动清零?

1.如果 ABO 为0,退出总线的软件过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91569" URL"~/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1129377/tms320f28035-ca-bus-off-question"] 1.bus-off 标志 BO 将自动清除、如果可以退出总线关闭状态、则不清除?

    与 CANES.BO 相比、总线断开状态的更可靠指示器是 CANMC.CCR 位。 这是因为、在 CANES 寄存器中、被置位的第一个位将冻结其他位、直到第一个位被清零。 CANMC.CCR 位将在总线关闭时被置位。

    [~ userid="91569" URL"/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1129377/tms320f28035-ca-bus-off-question"]1.如果 ABO 为0,退出总线的软件过程是什么?

    必须清除 CCR 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

      如果可以退出总线关闭状态、您能否帮助确认 CANES.BO 将被自动清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如我之前的主题中所述。 CANES.BO 不是总线断开的可靠指标。 应用程序应改用 CANMC.CCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 了改用 CANMC.CCR 的方法。

    但我只想确认  CANES.BO 是否会在可以退出总线关闭条件时自动清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,当节点退出脱离总线时,CANES.BO 将不会自动清除。