请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我一直在使用 MATLAB 编码器块处理 ePWM 模块。 我将 ePwmB 配置为 ePwmA 的反相版本、并在复位后检查两个信号、在 返回正常(补码)之前、ePwmA 和 ePwmB 从输出低电平开始1.8us。 自程序启动以来、您是否有任何关于设置信号补码或逻辑高电平(A 和 B)的建议?
我在这些引脚上使用外部上拉电阻、并为 ePWM 设置软件强制输入、但它的剂量在开始时不起作用。 输出信号仍然为低电平。