This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:复位后、ePwmA 和 ePwmB 为低电平。 如何从补码或高电平开始?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1129818/tms320f28379d-epwma-and-epwmb-are-low-after-reset-how-can-i-start-with-complement-or-high

器件型号:TMS320F28379D

我一直在使用 MATLAB 编码器块处理 ePWM 模块。 我将 ePwmB 配置为 ePwmA 的反相版本、并在复位后检查两个信号、在 返回正常(补码)之前、ePwmA 和 ePwmB 从输出低电平开始1.8us。  自程序启动以来、您是否有任何关于设置信号补码或逻辑高电平(A 和 B)的建议?  

我在这些引脚上使用外部上拉电阻、并为 ePWM 设置软件强制输入、但它的剂量在开始时不起作用。 输出信号仍然为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preenapan、您好!

    [~ userid="531504" URL"/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1129818/tms320f28379d-epwma-and-epwmb-real-lf-after reset-Ho-ca-i-start-with 补码-freme-or-high"、在 输出1.8mbw 和 epwmb 后将其配置为正常输出、并将其配置为 epwmb 后的输出作为 epwmb。]  自程序启动以来、您是否有任何关于设置信号补码或逻辑高电平(A 和 B)的建议?  [/报价]

    您使用什么方法来实现互补信号、是通过死区子模块实现还是具有反向 AQ 操作?  

    复位是否是器件复位? 请注意、这些引脚最初将是 GPIO (默认为低电平状态)、直到它们被配置为 ePWM 功能。  

    此致、

    Marlyn