This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:ID 和电机定序的 Instaspin 感应问题

Guru**** 2458720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130515/tms320f280025c-instaspin-induction-issues-with-id-and-motor-sequencing

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我正在尝试使用带 Instaspin 的 Universal Lab (也请参阅《InstaSPIN 项目和实验室用户指南》,我觉得该指南有更好的信息)来实现感应驱动器。

我可以获得运行至完成的 ID、并使电机正常运行、但有一些问题、我似乎无法通过实验来解决。

1) 1)在 ID 期间、感应磁化电流变为最大电流
在我的情况下为-5A、到目前为止、我一直通过手动设置 Id 电流来使电机正常旋转。 下面给出了最大值

objSets->magneticCurrent_a = EST_getIdRated_a (obj->estHandle);


2) 2)是否需要使用 flagEnableForceAngle 来生成低频、以便能够锁定估算器磁通跟踪? 使用该频率设置电压的是什么? 感应似乎需要几秒钟、然后电机突然加速(必须是速度 PI 环路饱和)、然后正常运行。

3) 3)即使我告诉 Instaspin 没有 Rs recalc、没有 Rs 在线、没有强制角、在正常运行前仍有大约10秒、此时会进行某种直流类计算、这会达到高电流水平。 那是什么?

4)对于当前版本的 Instaspin (4.00)并使用 EST_I 是否需要使用任何 CTRL__功能或这些功能是否冗余?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 目前、基于 FAST 软件库的 InstaSPIN-FOC 不支持 ACIM 的电机参数识别。  如果您想在 F28002x 上运行具有 InstaSPIN-FOC 的 ACIM、请参阅 InstaSPIN 用户指南的第4.8章(在 user.h 中设置 ACIM 电机参数)、以手动设置电机参数。

    《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)好的、我将假定我不能依赖 ID 来测量感应电机(尽管我在测试结束后看到 Rr、Rs、LSD 和 LSQ 的值似乎是合理的)。 我将假定将数据表值加载到 FAST 中将使其运行。  

    2) FAST 仍然需要使其磁通估算器运行、我是否需要力角以及感应开始稳定运行需要这么长时间。

    3) 3)正如我在2)中所述、似乎每次运行开始时都有一些事情发生、这会妨碍正常空间矢量运行、持续大约10秒。 这可能是什么? 我已尝试关闭两种 Rs 模式、并尝试关闭力角。

    4) 4)同样、EST 和 CTRL 之间的关系是什么、所有 EST 功能现在是否都被 CTRL 吸收了? 本手册有许多不一致之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="56909" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1130515/tms320f280025c-instaspin 归纳问题-id-and-motor-sequence/4194477#4194477"]2)快速仍然需要稳定的角度估算器运行,为什么需要稳定的角度估算器运行?]

    否 您只需按照指南将转子锁定在某些状态即可。 时间取决于需要这么长时间的识别算法。

    [引用 userid="56909" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1130515/tms320f280025c-instaspin 归纳问题-id-and-motor-sequence/4194477#4194477"]3)正如我在2中描述的那样,似乎每个矢量运行大约10秒,这会阻碍正常运行。 这可能是什么? 我已尝试关闭两种 Rs 模式、并尝试关闭力角。[/quot]

    这话什么意思? 是时候启动电机了? 或识别电机?

    [引用 userid="56909" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1130515/tms320f280025c-instaspin" Instaspin"与 id-and-motor-sequencing 之间的关系 EST/4194477#4194477"]4)、现在 CTRL 功能中又包含了什么关系? 本手册有许多不一致之处。[/引述]

    否 FAST 仅包括 EST_functions。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 2)锁定转子测试是电机识别的一部分。 在1)上面、您说电机识别不适用于感应。 为了在正常运行开始期间进行快速磁通估算、我假设驱动器需要输出电压和频率、以便它可以看到电流和相电压反馈以找到转子磁通、这是正确的吗? 我开始运行、大约有10秒、它以2Hz 的频率运行大约5秒、然后电机短暂加速、然后运行正常速度。 启用偏移量计算被除以、旁路锁定转子为真(我认为这仅适用于电机 ID)。Rs 重校准被禁用。 那么、如何快速启动并识别磁通呢?

    3) 3)我指的是电机开始运行时的时间段、而不是电机识别期间。 电机运行开始时会发生与快速启动相关的问题、似乎我无法关闭。 我的问题是它如何锁定。 是否有某种方法可以命令更高的电压、或者让它更快地启动感应电机。

    4) 4) SPRUHJ1i.pdf 在3.4.1中具有 CTRL_Functions。 我是否需要使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="56909" URL"/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1130515/tms320f280025c-instaspin" Instaspin"与 id-and-motor-sequence/4195742#4195742"]您如何快速启动并识别磁通量?]

    这话什么意思?  如果您只想运行电机、而不想识别电机、只需要启用 ADC 偏移、而不需要锁定转子。  磁通在 user.h 中设置、FAST 在运行 mTOR 时不会识别磁通。

    [~ userid="56909" URL"支持/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1130515/tms320f280025c-instaspin"诱导问题-and-id-motor-Sequence/4195742#4195742"]我的问题是它如何锁定。 是否有某种方法可以命令更高的电压或某种方法使其能够更快地启动感应电机。[/quot]

    未完全理解您的问题。 具有 FAST 的 InstaSPIN-FOC 没有锁定转子的功能。 您必须实施断开方法来快速停止电机。

    [~ userid="56909" URL"支持/微控制器/C2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1130515/tms320f280025c-instaspin" Instaspin"与 id-and-motor-sequence/4195742#4195742"]4) SPRUHJ1i.pdf 在3.4.1中具有 CTRL_functions.html 函数。 我是否需要使用它们?[/报价]

    具有 FAST 库的通用实验不需要 CTTL_函数。