This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058280/tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我只需在 TMDSCNCD28388D  - F28388D controlCARD 评估模块上开始我的旅程

我也通过  HSEC180 controlCARD 基板集线站板将板与 PC 之间的电缆连接良好。

并完成导入2核 LED 闪烁 C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\led。

在我调试 RAM 中的 CPU1代码后,只有 LED 1闪烁,LED 2始终亮起,

然后、我在  RAM 中调试 CPU2代码、LED1和2都关闭。

LED2不能闪烁的根本原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我应用程序加载到每个内核的顺序以及它们的运行顺序?

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、谢谢。

    1:下载 DSP1代码、然后单击"运行"

    2:下载 DSP2代码并单击运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我将在最后尝试此操作、并与您跟进。

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才看到您写过问题已经解决了、我也可以使用您列出的步骤来解决这个问题。

    我将把这个线程标记为已关闭。

    谢谢、

    Ashwini