请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我只需在 TMDSCNCD28388D - F28388D controlCARD 评估模块上开始我的旅程
我也通过 HSEC180 controlCARD 基板集线站板将板与 PC 之间的电缆连接良好。
并完成导入2核 LED 闪烁 C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\led。
在我调试 RAM 中的 CPU1代码后,只有 LED 1闪烁,LED 2始终亮起,
然后、我在 RAM 中调试 CPU2代码、LED1和2都关闭。
LED2不能闪烁的根本原因是什么?
此致