This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关使用 T1/T2事件控制动作限定符的示例代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060336/tms320f280025-example-code-about-using-t1-t2-event-to-control-action-qualifier

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

是否有任何示例代码显示如何使用 T1/T2事件来控制动作限定符?  如何将  ePWM 设置为  T1/T2的源、以及如何将 T1/T2事件 用作同步事件?  

我在 C2000ware 中找不到相应的示例。 您是否知道可用于参考的任何代码?

提前感谢!

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我们确实有一个 C2000Ware 中提供的示例'ePWM_ex12_monoshot_mode'、该示例演示了 T1事件同步用例及其控制操作限定符的配置。

    请从以下示例中找到一个片段:

        //
        // Set PWM output as HIGH on T1 event
        //
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_A,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,
                                      EPWM_AQ_OUTPUT_ON_T1_COUNT_UP);
    
        //
        // Configure T1 trigger source as PWM SYNC signal
        //
        EPWM_setActionQualifierT1TriggerSource(myEPWM1_BASE,
                                               EPWM_AQ_TRIGGER_EVENT_TRIG_EPWM_SYNCIN);

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    由于我们尚未收到您关于此问题的反馈、我相信您已经能够解决此问题。 我将此主题标记为已解决。