请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、香榭丽舍
是否有任何示例代码显示如何使用 T1/T2事件来控制动作限定符? 如何将 ePWM 设置为 T1/T2的源、以及如何将 T1/T2事件 用作同步事件?
我在 C2000ware 中找不到相应的示例。 您是否知道可用于参考的任何代码?
提前感谢!
BR
Julia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
是否有任何示例代码显示如何使用 T1/T2事件来控制动作限定符? 如何将 ePWM 设置为 T1/T2的源、以及如何将 T1/T2事件 用作同步事件?
我在 C2000ware 中找不到相应的示例。 您是否知道可用于参考的任何代码?
提前感谢!
BR
Julia
尊敬的 Julia:
我们确实有一个 C2000Ware 中提供的示例'ePWM_ex12_monoshot_mode'、该示例演示了 T1事件同步用例及其控制操作限定符的配置。
请从以下示例中找到一个片段:
//
// Set PWM output as HIGH on T1 event
//
EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE,
EPWM_AQ_OUTPUT_A,
EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,
EPWM_AQ_OUTPUT_ON_T1_COUNT_UP);
//
// Configure T1 trigger source as PWM SYNC signal
//
EPWM_setActionQualifierT1TriggerSource(myEPWM1_BASE,
EPWM_AQ_TRIGGER_EVENT_TRIG_EPWM_SYNCIN);
谢谢、
Aditya