请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069MISO、
您好!
DRV8301-HC-EVM 修订版 D 上 TMDSCNCD28069MISO v0.4上的 TMS320F28069M
我正在寻找一种方法来从"fast"角度计算。
如果不连续、至少在短时间间隔内。 与调试模式类似、在 CCS 中的"Expressions"选项卡中、可以看到其他三个值:Flux、Speed、Torque (gMotorVars)。
需要的是"快速"黑盒的 VnV 电压、用于 FDA 的医疗验证。
谢谢你。