This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320F28069M

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059781/tms320f28069m-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069MISO

您好!

DRV8301-HC-EVM 修订版 D 上 TMDSCNCD28069MISO v0.4上的 TMS320F28069M

我正在寻找一种方法来从"fast"角度计算。

如果不连续、至少在短时间间隔内。 与调试模式类似、在 CCS 中的"Expressions"选项卡中、可以看到其他三个值:Flux、Speed、Torque (gMotorVars)。

需要的是"快速"黑盒的 VnV 电压、用于 FDA 的医疗验证。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 gMotorVars  结构的下方添加一个新变量、将角度作为转矩。

     _iq Angle _pu;

    然后在 updateGlobalVariables_motor()中添加以下代码。 在 IQ24中、角度为 pu 格式。

     //获取转子角度估算值
    gMotorVars.Angle_pu = EST_getAngle_pu (obj->estHandle);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们将尝试。