This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 DSS 访问工作区变量

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060537/tms320f28379d-accessing-workspace-variables-from-dss

器件型号:TMS320F28379D

你好。

是否可以从 javacript DSS 中访问工作区变量(如 project_root)? 我想避免硬编码路径。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我不认为这是可能的、因为 DSS 会在假设您有目标配置和一些已编译的.out 文件的情况下运行。  我认为您无法从 DSS 重新编译或以其他方式访问源工程。

    如果您需要工程/编译环境信息、 也许(这只是推测)您可以 从命令行研究调用编译链中各种程序的选项:也许其中一个可以返回工程/编译环境信息?  否则、您可能能够使用 XML 解析器从项目或工作区文件中提取信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    Devin 正确。 DSS 与 Eclipse 环境分离、不具有对 project_root 等内置 Eclipse 变量的本地访问权限。 您可以从 DSS 轻松访问系统环境变量、但不能访问 Eclipse 特定变量

    谢谢

    Ki