请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 你好。
是否可以从 javacript DSS 中访问工作区变量(如 project_root)? 我想避免硬编码路径。
谢谢、
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
是否可以从 javacript DSS 中访问工作区变量(如 project_root)? 我想避免硬编码路径。
谢谢、
Sam
尊敬的 Sam:
我不认为这是可能的、因为 DSS 会在假设您有目标配置和一些已编译的.out 文件的情况下运行。 我认为您无法从 DSS 重新编译或以其他方式访问源工程。
如果您需要工程/编译环境信息、 也许(这只是推测)您可以 从命令行研究调用编译链中各种程序的选项:也许其中一个可以返回工程/编译环境信息? 否则、您可能能够使用 XML 解析器从项目或工作区文件中提取信息?