This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:在 CCS 中使用 HALCoGen 生成代码与 TMS570LS0432

Guru**** 2925770 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064994/tms570ls0432-use-halcogen-generate-code-in-the-ccs-with-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGENBQ76PL455A-Q1

您好!

当我调试代码时,它向我显示了如何解决它的错误。

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"BQ76.OUT"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanlei、

    请列出未解析符号的名称。 这些符号是否在其他头文件中声明和定义? 头文件是否包含在您的文件中?

    /*用户代码开始(1)*/
    #include "Gio.h"
    #include "sci.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ76.rare2e.ti.com/.../bq76PL455A_2D00_Q1-Example-Code.rarHi、

    我的调试没有错误、但我在使用 Halcogen create 的项目中没有得到响应。

    项目名称"BQ76"由我使用  Halcogen 创建。

    项目名称"bq76PL455A-Q1示例代码"是 TI 网站服务器示例代码。 没问题。 我可以获取 响应数据。

      图1中的 bq76PL455A-Q1示例代码数据响应。

      图1.

    在"BQ76"项目中、我  添加了新文件夹名称"bsp"、 并在 其中放置 pl455.c、pl455.h、sci.c、sci.h 代码。

    可以解决调试错误、但无法 正常工作。 当我使用逻辑 分析仪时、它们没有任何数据传输。

    请帮帮我。 sci.c 和 sci.h 是否有问题?

     图2中的 BQ76无数据响应。

      图2.

    这是我在 SCI 中的 Halcogen 设置  

    我将插入我的项目文件。如果您需要或在我的项目中遇到任何问题、您可以下载它。  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4682.bq76PL455A_2D00_Q1-Example-Code.rar

    e2e.ti.com/.../5670.BQ76.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanlei、

    此示例由 BMS 团队开发。 您可以通过此论坛获取帮助的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum