主题中讨论的其他器件:TIDM-1008
我将使用 Tamagawa Engota 和 IDDK2.2。 我注意到、在 cl_f2838x_tmsdxiddk_cpu1.c 中、GPIO32设置无需等待完成。 因此、我决定将 GPIO32设置为 H 电平。
我将以下代码添加到 configureGPIO();。 这是一个简单的错误吗? 或者它是打算做什么?
// GPIO32->TamagawaAbsEnc
GPIO_setMasterCore (32、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPadConfig (32、GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setPinConfig (GPIO_32_GPIO32);
GPIO_setDirectionMode (32、GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_writePin (32、1);