Other Parts Discussed in Thread: ADS7883
主题中讨论的其他器件:ADS7883
大家好!
我想以48MHz 的最大速度读取 ADS7883。 因此、我直接希望在高速模式下使用 SPI 外设。 但是、高速 SPI 仅在某些 GPIO 上工作(请参阅图片)。 由于这个限制、我现在有引脚分配问题。 此外、我不知道 F2838x 的48MHz 是否是高速的。 我在参考手册中也看不到有关它的任何信息。
我的问题是、我可以将48MHz 的 SPI 与其他 GPIO 一起使用吗? 在不使用高速模式的情况下、最大 SPI CLK 频率是多少?
谢谢、