This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C2000

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064344/tms320f28388d-c2000

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

购买了 TI 的28388D 主芯片。

参考 TMDSCNCD28388D 的原理图设计、我自己设计了一块电路板。

从今年6月到12月、该评估板可正常使用。

但是、最近当我对电路板进行编程时、我一直会遇到错误。 错误如下:

以下两个是详细的刻录异常日志记录:

e2e.ti.com/.../_1995EF8BE565D75F_.txt

e2e.ti.com/.../_1995EF8BE565D75F_2.txt

出现问题后、检查电路板的原理图和 PCB、测量电源模块和 JTAG 模块的电阻、电容和电感、并使用示波器测量25M 晶体振荡器的稳定性。

没问题、引导模式也被拨至 GPIO84和 GPIO72均被拉至高电平的条件(断电后、程序从闪存启动)。

一般来说、当电路板仅下载程序(使用 JTAG 端口、仿真器 xds200)时、通常会发生错误。 有时、可以下载程序、并且程序可以在关闭电源并再次打开后正常运行。 从电路板的工作状态来看、一切都正常。

主芯片和 JTAG 原理图连接图、晶体图、电源模块:

e2e.ti.com/.../GPIO2.pdf

我在此询问是否有其他可能出错的问题。 希望得到一些指导。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将您的查询指派给 JTAG 专家。 请在1月22日的第一周前回复。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    电路板是否正常工作、最近才开始出现问题?

    您是否尝试过其他仿真器、以确保它不是仿真器问题?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢