请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在尝试在我的数字控制系统上设置 CAN 通信。 我使用 PCAN-View 软件来查看我的帧并发送它们(用于测试)。
通过配置 CAN 而不中断 CAN 运行良好(帧的时序通过延迟完成)、我现在希望通过计时器中断来进行帧发送、当我仅为 CAN TX 配置中断时、计时器会正常工作。
但是、现在我希望在 CAN RX 上接收帧时触发中断、这是可能的吗? 我可能设置了错误的中断?
以下只是一行代码:
CAN_setupMessageObject (CANA_base、3、0x100、CAN_MSG_FRAME_STD、CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX、 0、CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE、8);
使用此函数并使用 CAN_TX 的计时器中断、是否设置"CAN_MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE"?
谢谢、
Damien