This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:问题 CAN RX/TX

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064293/tms320f280025c-problem-can-rx-tx

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试在我的数字控制系统上设置 CAN 通信。 我使用 PCAN-View 软件来查看我的帧并发送它们(用于测试)。

通过配置 CAN 而不中断 CAN 运行良好(帧的时序通过延迟完成)、我现在希望通过计时器中断来进行帧发送、当我仅为 CAN TX 配置中断时、计时器会正常工作。

但是、现在我希望在 CAN RX 上接收帧时触发中断、这是可能的吗? 我可能设置了错误的中断?

以下只是一行代码:

CAN_setupMessageObject (CANA_base、3、0x100、CAN_MSG_FRAME_STD、CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX、 0、CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE、8); 

使用此函数并使用 CAN_TX 的计时器中断、是否设置"CAN_MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE"?



谢谢、

Damien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在发布代码时出现错误:

    CAN_setupMessageObject (CANA_base、3、0x100、CAN_MSG_FRAME_STD、CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX、 0、CAN_MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE、8); 

    等待您的退货。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    是的、在 CAN 报文接收期间触发中断是可能的。  您需要映射并启用中断。  请查看 C2000Ware 中的示例(特别是 CAN_ex2_loopback _interrupts)、了解如何实现 CANISR。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复、我将看到此示例。

    Damien