请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在尝试使双 CPU ADC 示例项目正常工作、但我完全无法使 CPU2正常工作。 通过切换 GPIO 线路、我可以看到 CPU1代码从闪存运行正常、但类似的切换在 CPU2代码中失败。 如果我尝试通过调试器运行 CPU2文件、除了针对被保持在复位状态的器件的重复消息之外、什么也不会发生。 如何在不停止调试会话的情况下使器件退出复位状态? 此外、正如我所理解的、CPU1必须启动 CPU2、但我还没有在 CPU1文件中看到可以执行此操作的任何内容。