This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CPU2未运行

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064870/tms320f28388d-cpu2-not-running

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在尝试使双 CPU ADC 示例项目正常工作、但我完全无法使 CPU2正常工作。 通过切换 GPIO 线路、我可以看到 CPU1代码从闪存运行正常、但类似的切换在 CPU2代码中失败。 如果我尝试通过调试器运行 CPU2文件、除了针对被保持在复位状态的器件的重复消息之外、什么也不会发生。 如何在不停止调试会话的情况下使器件退出复位状态? 此外、正如我所理解的、CPU1必须启动 CPU2、但我还没有在 CPU1文件中看到可以执行此操作的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您能否尝试使用 C2000Ware 的示例。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/examples/C28x_dual/led

    在此示例中、两个 CPU 都切换 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、谢谢、很抱歉延迟的回复:此示例起作用了、很清楚 CPU2是如何初始化和启动的。 新年快乐、再次感谢 Allan。