This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ISR 中断

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064799/tms320f28035-isr-interrupt

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我将 低电压多轴电机控制和 PFC 开发者套件与 Piccolo F28035 controlCARD (TMDSCNCD 28035)配合使用。

我正在尝试使用 controlSUITE (BUILDLEVEL LEVEL1)中的项目从 CCS 运行我的电机。

当我调试代码并尝试运行代码时、它在该中断中完成:

中断 void ISR_ILLEGID (void)//非法操作陷阱

//在此处插入 ISR 代码

//接下来的两行仅用于调试,以在此处停止处理器
//插入 ISR 代码后删除
asm (" ESTOP0");
for (;;);

我的电机不会转动。 我应该怎么做、我应该插入一个 ISR 代码吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期休息,主题专家将在年底前不在办公室。 因此、请预计在1月的第一周结束前收到回复。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够按原样运行示例代码、则问题可能与您所做的更改有关。 有时在代码中使用不正确的括号可能会导致此问题。