This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:在交货时收到的产品出现故障、控制器卡中的控制器未通电

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064122/tmdscncd280049c-product-received-at-delivery-time-is-faulty-and-not-powered-controller-in-controller-card

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CTMDSHSECDOCK

我订购产品 tms320f280049c、收到的产品有故障。  控制器未通电也不会使 LED 闪烁。 如何更换这些产品? T01987160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科莫斯

    在我批准任何类型的退货之前、我必须确保您正确插入电路板并打开电路板。

    请提供电路板的照片以及您为电路板供电所做的任何连接。 如果您还描述了这些连接、也会有所帮助。

    此致、
    Cody   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Device connected to usb port and controlled card power on but not powered in controller 280049c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片显示仅通过控制卡上的 J1为隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真电路供电。

    Piccolo F280049C controlCARD 信息指南(修订版 C) 包含以下有关控制卡需要如何供电的信息:

     您是否有随附 的 HSEC180 controlCARD 基板集线站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科莫斯

    我怀疑您仅为 controlCARD 的隔离仿真器部分供电。 正如 Chester 正确指出的、您仍然需要为 C2000器件供电。

    这通常通过 TMDSHSECDOCK 来完成、但任何5V 电源都可以正常工作。  

    此致、
    Cody